This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:用于 IEC 60730 C 类应用的 Hercules 微控制器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590774/rm46l852-hercules-microcontrollers-for-iec-60730-class-c-applications

器件型号:RM46L852

我们目前正在为必须符合 IEC 60730 C 类标准的应用选择一个微控制器。通过浏览 SafeTI 页面、 我们建议将许多 C2000系列微控制器用于 IEC 60730应用、 然而、由于16位最小可寻址单元、我们在使这些工具与我们的一些工具配合使用方面遇到了困难。

RM46系列似乎是规范的一个很好的替代方案、具有许多看起来卓越的安全相关特性。 但是、对于 IEC 61508应用、似乎更推荐此系列。 RM46系列不适合60730应用有何原因、或者为什么不在 SafeTI-60730页面上提供建议? 此外、 是否有任何计划尝试使用 TUV 对 Hercules 硬件或安全诊断软件库进行 IEC 60730合规性认证(如果尚未认证)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我们的 Hercules 产品完全符合 IEC 60730标准。 我们未将其包含在 SafeTI-60730页面中的唯一原因主要是市场营销决策、而 IEC 61508认证决策的原因是安全标准更严格。

    目前、没有计划对任何 Hercules 硬件或软件进行 IEC 60703标准认证、但我相信您可以使用我们 MCU 的 IEC 61508认证作为 IEC 60730标准合规性的证据。 关于 SW、我们的任何 SW 都没有经过专门认证、但是在 IEC 61508认证流程中开发的、我们提供合规性支持包、以允许客户复制我们的测试流程并使用生成的报告作为合规性的证据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应!

    TI 是否能够提供(或推荐第三方用于)咨询服务、以便就60730应用的硬件和软件设计提供建议? 例如、使用具有双 CPU 的单个微控制器(例如 Hercules 系列)是否可以满足 C 类合规性的所有要求、或者是否需要单独的硬件看门狗或安全微控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我们之前曾与 UL 讨论过 IEC60730的潜在认证、但由于市场营销决策、我们没有按照上述要求进行认证。 我们还与 TUEV SUED 广泛合作、以进行符合 ISO26262和 IEC61508标准的评估。 我不确定它们是否也涵盖了 IEC60730、但我想它们确实涵盖了这些内容。

    此外、要说明的是、Hercules 器件不是双核器件。 它们是具有锁步 CPU 的单核器件。 只有一个 CPU 位于主总线上、并在 MCU 架构内执行操作。 第二个仅作为诊断。 每个主 CPU 和诊断 CPU 的每个信号(输入和输出)都将与比较模块进行比较、以便将彼此之间的任何偏差标记为故障/错误。 最后、MCU 可在应用级别与任何单核 MCU 相同使用、与内核独立运行的双核系统中的存储器和/或外设共享没有任何影响。