This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:我们使用 EPI 将哪个 SRAM 和 SDRAM 与 TM4C1290NCPDT 搭配使用

Guru**** 2582295 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590736/tm4c1290ncpdt-which-sram-and-sdram-we-use-with-tm4c1290ncpdt-using-epi

器件型号:TM4C1290NCPDT

我想在其中一个项目中使用 SRAM 或 SDRAM、并使用 EPI 将 TM4C1290NCPDT 微控制器与之搭配使用。 是否有人使用过它们、如果是、请建议器件型号以及在我们的项目中配置它的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让其他人建议器件型号、但我建议您查看 TivaWare 外设驱动程序库的第11节 、了解用于配置 EPI 的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ashish Maheshwari"]请建议器件型号以及我们的项目中配置该器件的过程。

    为了将其用作(真正)"您的"项目-您是否应该更多地(即稍微地)参与相应存储器件的"搜索、选择和配置"?  

    减去您的专注努力-如何将"某人过去提供的项目"(正确且实际)视为"您的"项目?  

    难道不是在" 您的"项目中寻找"合适的存储器器件"(在很大程度上是关键/关键部分)方面投入时间和精力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我希望 SRAM 和 SDRAM 的器件型号也能与 TM4C1290和硬件设计配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次-供应商已指导您了解 MCU 的数据。    

    在您(认真)阅读/审阅之后-"您"不会因调查"SRAM 和 SDRAM"的选择标准而受益?   

    这项调查以及由此产生的学习/理解应该是 "您的"项目的重要"部分"、不应该是吗?