This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:引脚多路复用器中的 Halcogen giob2引脚

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591033/rm48l952-halcogen-giob2-pin-in-pinmux

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!  

我将 HalCoGen 用于我的 RM48L952PGE。 我想同时使用 Mibspi3和 GIOB。 当我在 pinmux 选项卡中选择这两个引脚时、halcogen 会自动在引脚55上建立 GIOB[2]连接、此连接将灰显、因此我不能将其移除。

未选择"Use GIOB_2 for disabling slected HET2 PWM output"。

如果我然后选择它并取消选择它、则会删除 GIOB[2]连接、冲突仍会列出、我需要删除 Mibspi3Cs0连接并再次进行连接、以便 halcogen 将其设置为正确。

这是我的结果:

这是 HalCoGen 中的一个错误还是不可能像这样使用这个引脚?

此致、

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karel、

     启用 GIOB 后、必须选中然后 取消选中选项"Use GIOB_2 for disabling selected HET2 PWM output"以禁用 GIOB_2。

    是的、这是一个错误。 我将向 HalCoGen 开发人员报告。 谢谢

    此致、