This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123FH6PM:用于以太网 PHY 的变压器

Guru**** 2811835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590144/tm4c123fh6pm-transformer-for-the-ethernet-phy

器件型号:TM4C123FH6PM

您好!

我们希望使用更便宜的转接器- HX1341NL 与 Tiva 的以太网 PHY (附件中的数据表)
可以用吗?
在 Tiva 的数据表中、建议使用的变压器是 HX1188。


e2e.ti.com/.../HX1341NL-_2D00_-SGL-100D-I_2D00_TEMP_2800_Auto_2900_.pdfe2e.ti.com/.../HX1188NL.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HX1341NL 是中国制造的替代产品。 应该可以-但最好让广东制造商根据您在数据表中获得的参考来确认规格。
    但是、这里没有任何答案可以保证您将收到所有具有所需质量的批次-无论是在第一个订单上还是在后续批次上。 谁面临风险?
    作为如此高的需求组件、考虑到"原始"的价格、我认为值得尝试一下。

    (抱歉、我没有看到您所附的数据表-实际上有一个具有您的名称的原始脉冲器件! 我只遇到了中文的替代代码。 可能会忽略我的答案-或者如果数量很大、并且您真的需要保存、请尝试在您的项目上使用中文器件!)

    就规格所示而言、两者都符合 IEEE 802.3标准、而您所说的价格更便宜实际上似乎"信号更好"。 它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、
    我无法真正评论 HX1341NL 是否工作、因为我们没有尝试自己拥有任何数据。 如果其规格显示它符合要求、那么我想它可能是可以的。 价格差异是多少、我有兴趣知道。

    在设计电路板时、还请参阅此应用手册中的系统指南。 www.ti.com/.../spma059.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    HX1341NL 比 HX1188便宜40%。

    Ilya