This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:处理 QS 记录器并添加传感器和几个小工具、但无法正常工作

Guru**** 2748315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590602/tm4c123gh6pge-working-on-qs-logger-and-add-a-sensor-and-couple-of-widgets-but-not-working

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

你(们)好  

我使用 Tiva DK-tm4c123G 板并使用 QS 记录器代码来连接更多的传感器、我实施了 ADC 和小工具、所有这些都正常工作、但我遇到了与更新屏幕上的传感器数据相关的问题。 例如、我使用通道4 ADC 数据在屏幕上显示、因为创建了风速和小工具、但当我在空气中时、数据不会更新数据、但如果我在 AIN0-3小工具中、我的 ADC 会更新、而空气速度也会更新。 我看到的是、当我在空速小工具中时、我的 ADC 更新不会被触发、因此请帮助我在 Asap 时解决问题。 我已附上我的代码供您参考。

此致

Nandishe2e.ti.com/.../qs_2D00_logger_2D00_USER.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常大的项目、有人可以为您进行调试。 您能进一步缩小问题的范围吗? 也许从一个更简单的项目开始是一个好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不仅是大-您的方向是"快来!" (此处(显然)没有其他帖子同样重要...)