This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在 TM4C124NCPDT 电路板上重建 TI-59。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590817/tm4c1294ncpdt-resurrection-of-ti-59-on-a-tm4c124ncpdt-board

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好。

尊敬的 Amit、Charles、Bob、Bruno、CB1和所有其他优秀产品在论坛上,我需要梦想在 TM4C1294NCPDT 模块上重弹*** TI-59传奇***。 根据我对 TI-59的了解以及 TI59时代以来的硬件印刷材料、以及我对 TM4C1294NCPDT 模块的当前理解、我可以评估这是一项可实现的且值得尝试的工作。

为什么:我确信、TI-59是/是一台在数天内即可用于学习和学习汇编的机器。 该机器的编程架构的原理与更高级别的逻辑编程语言的机器语言非常接近。 据我所知、没有任何其他计算机/编程语言组合能够成功地演示计算机的完整操作和功能奇迹。 我相信,这种努力可以帮助许多儿童和学生非常顺利地进入计算机领域,也可以帮助许多其他年龄的人认识到事物发展的性质。 这也是一个很好的机会,可以向更好奇的年轻人展示和教授编译器的工作原理和实际工作。 [HP-41C 也可能是此类项目的另一个好选择,但让另一个人来做这个]

如何实现:我假设这个 TI-59漫威的创造者不再是围绕 TI 的 HQ、甚至更容易找到。 但是、设计和编程基础设施手册必须能够在 TI 的存档位置找到。 因此、如果 TI 的某个人能够与我联系、以便与我合作并协助我收集所需的材料、我将非常高兴。 这就是我所需要的一切。 当然、如果 TI-59的主要设计人员之一也能够找到并帮助提供有价值的信息、这是一种情况。

对于 TI、TI 产品的用户和客户以及直接或间接参与或参与有关教育领域的活动的任何其他人而言、此类项目的利润都可能很大。

祝你一切顺利、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我也记得我喜爱的 TI-59计算器、唉、那是所有文档都以 PDF 格式放在 Web 上之前的情况。 我无法访问 TI-59设计文档。 TI 计算器的开发已经发展并取得了进展。 即使是设计 TI-59的站点也不再是 TI 站点。 简而言之、您可能会独自参与这一好奇的探索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    您的挑战很有趣。 您是否/将创建一个用于开发和协作的开放访问文档平台?
    我想我没有接触过这样一个计算器(好吧,你可能希望我把它称作计算机)-我第一次尝试编程任何东西都是使用 Sinclair ZX-81衍生产品,这大概是1985年... TI-59不再从工厂中诞生。
    您是否计划创建完整的硬件(如显示屏和键)、或者这是 PC 上某种类型的 UART 控制台?
    祝您的个人目标好运! 我会保持一个眼睛,如果大脑能够帮助某些事情,它应该!
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:正如预期的那样、Ebay 上有销售的服务手册以及条码的"完整库"。
    www.ebay.com/.../192148859810
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bruno 和 Bob。
    我知道 e-bay 中的这些资源。 我的计划是在 TM4C1294NCPDT 上编写固件代码、以实现 TI-59编程命令的功能。 一种固件编译器。 输入将是一个彩色触摸屏、其外观为原始 TI-59计算器。 输出可以是任何内容、a)串行调试窗口、其中在编程期间也会显示编程命令、b)小型串行热敏打印机、c)输入触摸 LCD 显示屏本身、d) 2x40个字符的数字显示屏、e)网络控制台 e.t.c 此外、还将使用 microSD 卡进行程序存储。
    TI 的存档中可能仍有这些文档、但我不确定这些文档是否在特定许可证下可供公众使用。
    如果是、TI 的某个人可以检查这一点、那将会很好。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一颗石头--但没有变成--"霍比集团",围绕着这种(和类似的)设备。   

    这些人-如果你能够识别和接触他们-比"公司类型"(甚至这个被允许的供应商)更有可能分享你的狂热主义-我敢打赌-(这种狂热主义)证明是一个"绝对"的要求。

    我想指出,我们的小技术公司--定期与“VC”(*)公司接触--发现(赦免)“金钱”有一种“加速、放松和加强”获取此类信息的方式:“人员、设备和关键/关键/详细数据”--人们早就相信--特别是被认为是“死亡/埋葬”。

    注:上述内容很简单,"事实陈述"。   无论是公司还是我都不会寻求资金-我们(而是)建议一种方法(通常)避免那些"不"工作的人@技术、法律和财务的联系...

    * VC 资本主义风险(  致力于为新的/成长的企业筹集资金的公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE、非常感谢您间接提供的宝贵信息。 我对此表示赞赏。 但是、另一种方法似乎也适合我对该项目的疑问。 我已经在 TI-59上提交了所有"古代"文档。 我的意思是、除了固件之外、一切都是如此。 原理图、服务手册、编程手册、库源代码和大量资源等。 因此、我想做的是从 e-bay 或其他地方以一些美元购买 TI-59、并将其用作项目的工作指南。 然后、我将遵循大约30 - 32年前 Phoenix 的 BIOS 实践、从那时起称为清洁室方法、这赢得了 IBM 针对 Phoenix BIOS 公司的一个法律案例、涉及基于知识产权的第一台 PC 的 BIOS。 POENIX 的论点是,他们可以构建一个使用 PC 所有硬件选项并提供所有可用功能的 BIOS,而无需知道 IBM 的 BIOS 源。 这在法院的监督下得到了 Phoenix 工程师的证实、他们在一个房间里关闭了、并且只根据 PC 应该遵守的某些硬件/软件要求对几个 BIOS 部件进行编码。 这是一个巨大的成功,打破了 IBM 的垄断,并在未来提供了非常强大的 BIOS。 因此、我希望我能够按照特定的编程命令的操作对 TI-380固件的功能进行编码。 回想一下、TI-59上的958个左右的可用编程步骤都是按字的真正含义直接汇编命令。
    无论如何、这是一个长期项目、在 Harry 中没有一个项目。 我将和其他任何想加入的人一起享受这一过程。
    它将现代32位 ARM 技术与4/8位逻辑相结合、除了其他优势之外、在教育方面非常有用。
    再次感谢大家、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-为了您的项目成功、我将提供一些/一些历史记录-公司/我遇到过(有点)类似的"启动/启动"情况-数百次!

    关于寻找一个"平等"狂热者的建议-和你一样投资-已经证明(一次又一次)是一个"游戏改变者"。   我不会怀疑您的技能、经验和愿望、但不会因为"他人"的热情和参与获得成功!

    资金这种发展提供了惊人的援助。   “一人表演”以“未能”筹集所需的营运资金而臭名昭著。  而且-单独经营-您的个人承诺将超越苛刻-您的情感投资(最常)云/糖果判断力!   此形成鲜明对比的集团分析和决策-当(集团)恰当时: 经验、意识、共同和承诺-毫无疑问-会产生卓越的结果。

    虽然您(现在)认为该项目"合理"简单-但魔鬼确实详细地说了-甚至那些接受过以下培训的人: "识别、确定优先顺序、分析和管理"此类详细信息 (即"停留在其中")-可能无法访问"所有事实-始终及时 且充分!"   

    根据我个人、过去(和反复)的技术业务经验-我敢肯定(高度评价)、一位狂热(过去)业余爱好者可能会拥有事实和见解(超过您自己的见解)、这将对您的项目和您的"财务和精神"健康都是非常宝贵的...    你(显然)决定"短期的电路"你寻找这样一个业余爱好者-在我的经验中-打开了"失败的大门太多"-并且(只有一个)成功!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB1_MOBILE、再次感谢您提出富有成效的建议。 事实上、您在确定故障项目的原因方面完全准确、并且在指出他人参与此类工作的关键作用时100%准确、这样才能最终获得成功。 但是、我不是出于业务原因这样做的。 这是为了娱乐、保护我们的创始科学方法和工具、最终是为了纯教育目的。 如果在这一项目的顶部看到一个可能成功的商业模式,我没有任何明显的理由反对。 相反。 但我也在经营业务、我的时间已经非常有限。因此、这个项目几乎将在我空闲的时间内解决。 如果 TI 能够并希望在这方面提供帮助、那将会很好。 如果情况并非如此、而其他人希望参与该项目、这也是很好的。 但是、我不确定这样一个"复古"项目是否能获得很大的发展势头、尽管它将涉及并将询问 TM4C1294NCPDT 的几乎大部分功能。 除了这个论坛之外、我没有其他打算与可能对这样一个项目感兴趣的 TI 技术人员进行交流的意思。 这就是我发布此帖子的原因。 我甚至希望有些人可能会认为这是有用的。 祝你一切顺利、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您最近的所有要点、John -您"招聘"的"熟练、知识渊博(博爱)业余爱好者"提供了-迄今为止-最有效的答案!   

    请注意、这种情况经常是如此独特的人、"知道其他人、有非常相似的弯曲!"   您是否不是 John -从"Lone Ranger"毕业"全队状态"?  

    John -认为"一个男人-只有出于"娱乐和纯粹的教育目的"-在时间限制下-将能够保持这一项目的重点、动力和持续:"身体、心理和财务"要求是现实的吗?   成本将会产生、并且(始终)超出预期!    单独使用-这些必须仅从您的(逐渐减少的)口袋中流动!

    更糟糕的约翰-您(独自)已经实现了这一"整洁的项目"。   然而-如果您是从一个"聪明且经验丰富"的团队中运营的、那么更详细的(集团)分析是否能够实现"确定相关项目-通过"更快、显著更高 、更持久的支付?"    并可能会超出您最初的"乐趣与教育"目标!

    这个团队证明了一个最强大和有效的力倍增器-我(强烈)感觉-正是你真正需要的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您 CB1_MOBILE、 我不是,从来没有,是一个“Lone Ranger”。
    有任何关于您的建议的建议?
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信(许多)建议已经提出、John。

    如果你在"寻找"粉丝方面寻求指导--我认为我可以提供帮助--但在我提出建议之前,你是否最好先考虑、审查和考虑? 这些人现在可能在哪里? 他们读了什么? 他们当前的兴趣是什么?

    我(有时)被告知:"Google 是我们的朋友。" 我会帮助——而不是我投入这一时间/精力的风格——然后消失。 显然是最适合您思考/考虑的-我在这里没有垄断...