This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:搜索 BoosterPack

Guru**** 2613025 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590505/ccs-tm4c123gh6pm-searching-for-a-boosterpack

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

     我打算购买一些支持 SD 卡读/写的 Booster Pack、是否有任何人可以为我提供任何支持 TM4C123GH6PM 微控制器的 Booster Pack。在搜索时、我获得了一些链接

  这些将支持我的处理器、并提供有关 Booster Pack 和 SD 卡接口模块的一些详细信息。请提供有关这些模块的一些详细信息。  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、连接不正确
    store.43oh.com/index.php
    doc.43oh.com/The_Card_Reader_SDCard_BoosterPack
    43oh.com/.../

    它是否支持我的控制器并提供有关模块的一些详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以了。 您必须正确设置 MISO 和 MOSI 跳线。 您将使用 SSI2、但需要在 PA5上选择芯片作为 GPIO、而不是使用 SSI2FSS 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

             我有一个问题、为什么我要使用 PA5作为芯片选择、这是它们的任何原因。在该 Booster Pack 中、我是否能够放置最大32 GB 的 SD 卡、它将支持或不支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 Booster Pack 插入 Launchpad 上时、SD 卡上 CS 的连接与 Launchpad 引脚 PA5对齐。 它应与32GB SDHC 卡配合使用。