This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:将 Tiva 板连接到 Windows 10时遇到问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590539/ek-tm4c123gxl-problems-encountered-while-connecting-the-tiva-board-to-windows-10

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我目前正在使用 Windows10 (x64)、当我将 Tiva 板连接到 PC 时、它未被识别为未安装 Stellaris 驱动程序。 我浏览了有关如何安装驱动程序的指南。 PDF 中的内容是、在其他器件类别下、应该有3个内电路调试接口。 (如图1所示)。

但是、当我开始安装过程时、我只找到了2个内电路调试接口(如图2所示)。 我继续执行安装过程并通过提取驱动程序来安装驱动程序(我在 http://www.ti.com/tool/stellaris_icdi_drivers 中找到了 Stellaris 驱动程序

可以看到 Stellaris ICDI DFU 器件和 Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口(如图3所示)

 1:如 PDF 所示

图2:遇到的问题

 图3:Stellaris 可视端口丢失。

请您解决此问题。 这将大有帮助。

谢谢你。