This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:为编号更高的请求分配 DMA 请求

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590766/tms570lc4357-dma-request-assignment-for-higher-numbered-requests

器件型号:TMS570LC4357

您好!
如果我想将 DMA 请求编号47分配给 DMA 通道31、我看不到这样做的方法。 正如《技术参考手册》所述:

我们只能将请求0x1F = 31分配给任何通道。 是文档错误还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shik、

    分配通道有6位:从通道0到通道0x3F (63)。

    此致、