This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:Launch Pad

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590553/ccs-tms570lc4357-launch-pad

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 LaunchPad XL2评估各种特性和安全相关功能。 目前、我正在尝试将 MIBSPI 与多个传输组结合使用。  

我已配置两个 TG、每个 TG 24字、并将中断连接到它、以指示缓冲器传输完成。  我的要求是保持传输

这两个缓冲器一个连续的。 我想在传输另一个缓冲器时填充一个缓冲器。  

输出串流中的两个数据缓冲区之间不存在任何间隙。 在目前的方法中、我可以看到 fey 微秒的间隙。 您能不能建议最佳方案

来满足该要求。

谢谢、此致

SK Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    我假设您在 Group1传输完成后通过检查 INTVCT0寄存器启动组2传输。 间隔可能来自 软件开销和处理时间。

    此致、