This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:修复了应用程序代码的起始地址

Guru**** 2585195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590779/tms470mf06607-fix-starting-address-of-application-code

器件型号:TMS470MF06607

您好、先生、

我使用的是 TMS470MF06607微控制器。

我开发了自己的应用程序代码。 我想知道如何给出我的应用程序代码的起始地址。

是否可以提供 我自己的应用程序代码的起始地址??? 是否可能的方法是,您能否向我解释如何提供起始地址??

1) 1)我要在应用程序代码中提供起始地址的位置。?? (在我想提供该地址的程序中)

我正在使用 CCS V6。 (Code composer studio)。

您能为我提供 有价值的问题解决方案吗?

此致

Arun Kumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI ARM ALTUG 的第8.5.2.2节 、了解如何将输出段绑定到特定地址。 您可能需要创建一个唯一的输出段、该输出段的代码仅包含在该起始地址。 通常、无需将代码分配到特定地址。 相反、只需要将代码分配给特定的存储器区域(RAM、闪存)。 为什么要强制启动地址位于特定地址? 也许我可以提供建议、以便更轻松地执行相同的任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我正在使用引导加载程序来刷写应用程序。 为此、我需要应用的起始地址。

    引导加载程序为4K 闪存区域。 我希望应用程序排除此区域、并且起始地址为0x005000。

    我使用 CCS v5.2.2编译微控制器的代码(TMS470MF06607)。 您能告诉我如何在 CCS v5.2.2中设置应用程序起始地址吗?

    此致
    Arun Kumar.N