This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:SD 示例无法与 microSD 卡配合使用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590234/tm4c123gh6pm-sd-example-is-not-working-with-microsd-card

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123EK-TM4C123GXL

您好、TI、

我有 TM4C123GXL Launchpad 并尝试使用 SPI 接口运行一些 MMC/SD 示例。

能够使用 SD 卡运行示例、但不能使用 microSD 卡运行示例。

如何使用 microSD 卡?

代码基于此封装。

C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_parti\fatfs\port\mmc-dk-tm4c123g.c

感谢你的帮助。

此致、

Titus S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的示例适用于 TM4C123设计套件。 您要将什么硬件连接到用于 microSD 卡的 EK-TM4C123GXL Launchpad? 它是否使用相同的 SSI 端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 的回复。

    这里是我使用的屏蔽。

    www.amazon.in/.../B00YS6RAR8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有该板的数据表? 您在该板和 Launchpad 之间建立了哪些连接?