This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:SPI 闪存文件系统支持

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590354/ccs-tm4c123gh6pm-spi-flash-file-system-support

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将 TM4C123GH6PM 微控制器与 M25P32-VMW6TG SPI 闪存配合使用。 使用以下链接作为参考代码。 我们移植了能够读取/写入 SPI 闪存的裸机驱动程序。

但我们在 Windows 的文件系统支持方面遇到了问题。 Windows 检测到存储、但无法格式化为 FAT32或 FAT16。 请帮助我们如何解决此问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/501515

同时、我们测试了 USB 批量传输到 SPI 闪存以读取内容。 它可以解决问题。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看一下 TivaWare 示例:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\USB_dev_msc。 此示例是为 DK-TM4C123G 编写的、但是如果您忽略板载 LCD 显示屏的部件、您应该能够看到 USB 大容量存储器件是如何配置的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob、

    我们测试过、如果通过 SPI 连接 SDCARD、USB 大容量存储就可以正常工作。 我在这里的问题是 M25P32-VMW6TG 闪存、采用 FAT32或 FAT16文件系统支持时可能会达到4MB (32Mbit)。

    另外、对于 M25P32-VMW6TG 闪存、我们能够安装我们所面临的 FAT32 / FAT16格式问题。 无法格式化闪存。

    注意:扇区读取和擦除与现有 SPI 代码一同工作。

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指向的示例使用 FATFS、也可通过 TivaWare 下载。 (C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_part手\fatfs\doc)如果我理解正确、您的问题不是硬件、而是您没有支持创建文件分配表的固件。 这就是 FATFS 应该帮助您的地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您可以解决软件限制问题。 如果我们连接1GB sdcard 来代替 SPI 闪存。 文件系统安装工作正常。 我们没有任何问题。 问题是我们使用的 SPI 闪存。

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不属于我的专业领域、因为它实际上与 TM4C 器件没有直接关系、但通过 Google 搜索、我发现4MB 对于 FAT32来说太小、对于 FAT16来说可能太小
    superuser.com/.../minimum-volume-size-for-fat16