This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 FreeRTOS 的示例

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590377/tm4c129encpdt-example-using-freertos

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

您好!

我正在尝试 使用 LWIP (TCP/IP 堆栈)对基于 Berkeley 套接字接口的客户端进行编程、我发现我需要一个操作系统来使用 LWIP 中的套接字 API。 我想知道是否有任何将 FreeRTOS 用于"TM4C129E Crypto Connected LaunchPad"的示例、我可以使用这些示例来帮助我了解如何在 launchpad 上实施、移植和使用 FreeRTOS。

谢谢、

Matheus Seixas Brito