This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:需要 MMC/SD FatFS 示例

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589291/ek-tm4c123gxl-needed-mmc-sd-fatfs-example

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

您能否为我提供 TM4C123GXL Launchpad 电路板的 SD/MMC 示例?

我需要将一些数据记录到连接到此板的 micro SD 卡中。

您可以支持此功能吗?

此致、

Titus S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Titus、
    下面有一个 SD 卡示例 您可以参考/examples/boards/dk-tm4c129x/sd_card。 该示例是为 TM4C129创建的、但您可以适应 TM4C123。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的回复。
    我在下面的 GitHub repo 中找到了准确的 MMC/SD 示例。
    github.com/.../SD-MMC-FatFS-Library-for-Tiva