This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:采用 TM4C1294XL 的 WolfSSL

Guru**** 2615355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589938/ek-tm4c1294xl-wolfssl-with-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

我正在尝试使用 wolfsl 3.8.0、TI 编译器 ti-cgt-arm_5.2.5来实现 HTTPS 客户端。

HTTP 工作正常、但当我使用 HTTPS 时、我在连接时获得-102。

是证书问题还是其他问题。

请帮助。

此致...Narinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在 TI-RTOS 中使用 WolfSSL? 如果是、请参阅此 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../Using_wolfSSL_with_TI-RTOS 、该页面可能对您的问题有所帮助。 我也会将您的帖子传递给我们的 SME。 我对 WolfSSL 没有经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narinder、

    您是否查看了 TI-RTOS 中"EK_TM4C1294XL_"电路板的"https://get"示例? 这样您就可以开始使用 wilfSSL 的基本 HTTPS 示例。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    是的、这就是我要使用的内容。
    我使用的是 tirtos_tivac_2_16_01_14环境。

    这可能是我在配置中缺少的内容。

    此致...Narinder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    是的、我执行了所有这些步骤。

    此错误代码与随机数生成器有关。 它没有种子。

    此致... Narinder