This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:IEEE1588功能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589936/tm4c1294ncpdt-ieee1588-capability

器件型号:TM4C1294NCPDT
  • Tiva C TM4C1294NCPDT 上的 IEEE 1588产品的状态是什么?  

  • 精确地说、我可以在我的末尾很少进行代码开发的情况下执行网络时间同步吗?  

  • PPS 输出的用途是什么?

我看到 EMAC 驱动程序中有一些函数、但 TI RTOS 未捆绑软件栈。

请告知此芯片是否可用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavitra、
    下面是 TM4C129中执行的以太网控制器的特性列表。

    符合 IEEE 1588-2002时间戳精确时间协议(PTP)协议和 IEEE 1588-2008高级时间戳规范
    –发送和接收帧时间戳
    –精确时间协议
    –灵活的每秒脉冲输出
    –支持粗校正和精细校正方法

    另请参阅 适用于 TivaC 的 TI-RTOS 入门指南 www.ti.com/.../spruhu5d.pdf 、了解适用于支持网络应用的 TI-RTOS 的 NDK 平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我收到了 TI 员工的回复、称 NDK 不支持此平台的 IEEE1588。

    e2e.ti.com/.../583022
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavitra、
    很高兴您得到了答案、很显然、这不是您想要的答案。 从硬件的角度来看、功能就在这里。 您可能需要花费大量精力从其他平台移植到 TM4C。 当然、这也不是一项简单的任务。