This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 LM3S9B90的旧设计

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590058/old-designs-using-lm3s9b90

旧的 Stellaris 论坛不再可用、建议在此处发布。


我有很多以前设计的电路板、这些电路板都受到 LM3S9B90器件已知问题的影响。  我希望通过更换出现故障的 CPU 来维修这些电路板、但我一直在努力以合理的成本采购器件(即使是使用旧版本器件的中国供应商也非常昂贵)。  你们中是否有人知道使用这些部件的任何旧设计,在这些设计中,可以以合理的成本采购旧板来挽救 CPU?

我确实意识到、旧 Stellaris 器件存在闪存的固有设计问题、但只需使这些电路板尽可能长地运行。

感谢您提供任何信息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:
    您对 LM 系列不再可用的理解是正确的、我理解您现在面临的问题。 您能告诉我们您使用的是哪款电路板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望没有提高、但对 Octoparts 的搜索表明、一家名为 Abacus Technologies 的公司有很多。 其他"垃圾处理商"似乎也有一些特定的后缀。 您看过吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是内部专有设计、而不是开发板。 组件是 LM3S9B90 C5 SD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过几家不同的公司。 许多产品展示库存、但实际上没有这些器件。 其他可用的版本是较旧的版本、可能会有问题。 我将继续提交 RFQ。

    我曾希望有人将这些产品用于已经过时的低成本批量产品中、因此可以为零件进行收割。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是一个小建议-您可能会寻找 LM3S9B96 -在第一个视图中、这个芯片具有相同的100引脚芯片-不到一个月前、我从 TI 收到了一封包含最新用户手册更正的电子邮件-足够奇怪... 谁知道...