This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG:SIL3安全系统的新控制器选择。

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589995/reg-new-controller-selection-for-sil3-safety-system

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我叫 Rajesh。 S 公司与 L&T 合作

我们正在开发安全控制系统、我们计划为其采用两个控制器架构、而不是一个双核。我需要帮助、根据以下规格选择微控制器。

最低要求:

  • 符合 SIL3 或 MTTFd (中级)= 10年≤MTTFd≤30年
  • 单核

下面给出了主控制器和安全控制器的暂定参数列表

MCU (P/N)

最小必需参数

数据总线宽度

32位 Cortex Mx

等级

 建议使用工业 TUV

闪存(B)

256KB - 512KB

RAM (B)

128KB 至256KB

CAN

3.

SPI

2.

UART

1

以太网

不适用

I/O

50

最大 速度

>72MHz

RTC

1

PWM

4.

ADC

12位/16通道

JTAG/SWD

JTAG/SWD

工作温度

-40°C 至105°C

电源电压

 3.3V

封装

 最好是 LQFP

成本(1000个数量)

 5.0至8.0美元

寿命/状态

 

供应商详细信息

 

调试器

 

调试器价格

 

开发工具

 

有效性

 

开发工具价格

 

建议的控制器可在将来更新为汽车级。  

请勿庸置疑。 如需了解更多信息、请随时联系。

此致、

Rajesh Sharma

rajesh.sharma@lnttechservices.com  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我将把该主题移至 HerculesTm安全微控制器论坛,以获得更合适的支持。
    同时、您可以查看此页面:
    www.ti.com/.../overview.page

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    首先、要澄清的是、Hercules 器件不是双核器件。 它们是锁步内核器件。 之所以做细微的区分、是因为在 Hercules 架构中、MCU 系统内只有1个主动连接的内核。 第二个内核完全用作诊断、可实时监控主/活动内核。

    我将在此强调,我们可以在你的名单中与最后提议的零件号相一致的几点。

    [引用用户="Rajesh Sharma0"]

    MCU (P/N)

    最小必需参数

    数据总线宽度

    32位 Cortex Mx

    Hercules MCU 基于 Cortex-RX、建议使用包含浮点单元的 Cortex-R4F 器件

    等级

     建议使用工业 TUV

    Hercules MCU 均通过了 TUEV SUED IEC61508 SIL3认证、对于 TMS570器件、也通过了 ISO26262 ASIL D 认证

    闪存(B)

    256KB - 512KB

    具有 ECC 的768KB 闪存

    RAM (B)

    128KB 至256KB

    具有 ECC 的128KB SRAM

    CAN

    3.

    多达3个 DCAN 模块、每个模块具有64个邮箱

    SPI

    2.

    多达4个 SPI (3个缓冲/1标准)

    UART

    1

    2个 UART (SCI)接口、1个具有 LIN 功能

    以太网

    不适用

    I/O

    50

    多达64个 GPIO 引脚/16个具有 GPIO 中断

    最大 速度

    >72MHz

    高达160MHz 的系统时钟

    RTC

    1

    Hercules 器件有一个用于节拍数和 RTOS 计数器等的 RTI 模块 RTC 功能必须由软件或外部器件提供。

    PWM

    4.

    Hercules 具有专用 PWM 引脚(多达7个 ePWM 引脚)和我们的专有可编程定时器 NHET、在2个模块实例化中具有多达50个可编程通道以实现冗余

    ADC

    12位/16通道

    Hercules 具有2 - 12位 ADC 模块、具有多达24个通道、其中包括用于冗余/并行操作的16个共享通道

    JTAG/SWD

    JTAG/SWD

    工作温度

    -40°C 至105°C

    RMxx 器件=-40至105C、对于汽车级、TMS570器件为-40至125C。

    电源电压

     3.3V

    封装

     最好是 LQFP

    成本(1000个数量)

     5.0至8.0美元

    待定

    寿命/状态

     

    供应商详细信息

     

    调试器

     CCS

    调试器价格

     免费使用 XDS100V2仿真器

    开发工具

    CCS、Halcogen HAL 代码生成器、用于安全诊断实施的 SafeTI 诊断库、Comipler Qual 套件(CQK、用于评估员所需证据的合规性支持包)。  

    有效性

     

    开发工具价格

     待定

    [/报价]建议的控制器将来可以更新为汽车级。  

    我建议您在仅考虑工业应用的情况下使用 RM44Lx 器件、 但是、如果您需要为汽车类应用的一个软件端口执行1操作、则从 TMS570LS07x/09x 类器件开始、将会变得更加困难、因为它们通过了汽车认证并通过了 ISO26262和 IEC61508的认证。

    关于定价、我不是提供除我们在线标准 TI 商店定价中所列最低起订量定价之外的其他定价的书面人员。 我会将您的帖子转发给我们的业务管理人员、以便他们联系 TI 销售代表、了解有关器件、工具等的详细定价讨论