Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, ENERGIA
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 ENERGIA
你(们)好
TM4C1294在4到5小时的持续运行后挂起或休眠。 但在源代码中已经实现了看门狗计时器。如果关闭并打开电路板工作正常、 因此、请提供看门狗加电复位的示例代码或提供一些建议。
尽快在客户地点回复。
此致
杜拉伊斯米峰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, ENERGIA
你(们)好
TM4C1294在4到5小时的持续运行后挂起或休眠。 但在源代码中已经实现了看门狗计时器。如果关闭并打开电路板工作正常、 因此、请提供看门狗加电复位的示例代码或提供一些建议。
尽快在客户地点回复。
此致
杜拉伊斯米峰
您好、Duraisamy、
实际上、在几年前开始使用 EK-TM4C1294XL 电路板时、我曾多次遇到同样的问题。 在大多数时候、我以为电路板已经绞死了。 但事实并非如此。 如果您在 ICDI 连接时使用长 USB 电缆和/或经常插入和拔出 USB 记忆棒、则尽管电路板处于活动状态且功能齐全、但与 USB/ICDI/串行的通信可能会丢失。 如果您在控制台屏幕上没有收到调试消息、并且您的电路板没有看门狗计时、尽管您可能已经正确实现了看门狗、 则问题仅在于与电路板的通信。 在连接 ICDI 时、请使用短 USB 电缆、并尝试在 PC 的同一 USB 存储块上不插入 USB 闪存记忆棒。 如果在17之前的版本中使用 ENERGIA IDE,问题会变得有点棘手。
John