This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:缺少 TMS470NF06607 bin 文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589073/tms470mf06607-tms470nf06607-bin-file-missing

器件型号:TMS470MF06607

您好、先生、

我尝试为 TMS470MF06607微型开发 SCI 引导加载程序。

我开发了自己的应用代码。  

从我的应用程序代码中删除调试文件夹。 我添加了发布文件夹。(我对属性进行了更改)。

在编译时、我会遇到一些错误。 我收到 bin 文件丢失之类的错误。

在这里、我还附加了该错误的图像。 您能否提供一些有用的建议来解决此错误?

图像:

为了进行此更改、我遵循了 TMS570引导加载程序文件中所附 pdf 中的步骤。

 

此致

Arun Kumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件"os-blinky.out"是在项目的发布子目录中创建的吗? 如果不是、请查找先前的编译或链接错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    是的,先生。 生成 os-blinky.out。 但这种链接错误即将出现。 它显示我不提供输入文件。

    我只是复制我得到它的错误类型。 可能会对您了解我的问题有所帮助。

    错误:
    "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "
    用法:tiobj2bin file.out file.bin [ofd][hex][mkhex]
    "os_blinky.out""os_blinky.bin"
    gmaking[1]:[编译后]错误-1073741515 (忽略)
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.2/bin/armhex.exe "
    致命错误:未提供输入文件
    gmaking[1]:[编译后]错误1 (忽略)
    "os_blinky.bin"
    "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
    从 stdin 读取...
    文件不存在:位于 XML_TI_OFD.pm 第877行。
    gmaking[1]:[编译后]错误255 (忽略)

    在收到此错误之前、将生成.out 文件。 之后、只有我得到该误差。 在出现此错误后、我的十六进制文件也会生成 SIR。

    主席先生,请你告诉我一些避免这一致命错误的建议。

    此致
    Arun Kumar.N