This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I/O 引脚方向的 N2HET 控制

Guru**** 2616735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589545/n2het-control-of-i-o-pin-direction

我 正在尝试 使 N2HET 高端定时器上的 I/O 引脚在  程序执行期间改变其输入和输出之间的数据方向。 引脚方向  由配置寄存器控制

N2HET 方向寄存   器(HETDIR)、这可以由主处理器写入;但是我想直接从 N2HET 程序控制引脚。 是否可以 从 N2HET 写入该寄存器?

感谢 您的任何帮助、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    不、不直接。 但是、您可以根据特定的 NHET 事件设置中断、然后在 ISR 中修改 HETDIR。 这会有一些延迟、但会执行所需的任务。

    第二种可能是触发一个来自 NHET 程序的 DMA 传输并使用 DMA 将一个新值写入 HETDIR 寄存器。 同样、可能会涉及一些延迟、但可能小于前面提到的 ISR 和 CPU 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    感谢您确认访问了 HETDIR 并提出了解决方案建议、
    Paul