This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:Tiva 上的无线固件升级

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589552/rtos-tm4c1294ncpdt-over-the-air-firmware-upgrades-on-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

工具/软件:TI-RTOS

是否有适用于 Tiva C 系列微控制器的无线固件升级库? 我看到有 Simplelink CC32xx。 但我在 Tiva 上需要这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavitra、
    有一个参考设计可将 TM4C 用作应用主机处理器、将 CC3100用作网络处理器。 www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XWIFI

    就 OTA 引导加载程序而言、没有可用的示例/库。 有多个使用 UART、USB、SPI、以太网等其他方式的引导加载程序示例。 您可以参考这些示例和 TivaWare 中的引导加载程序库、以适应 OTA。 我建议您首先通过"有线"连接获取固件更新、然后转到无线连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于 CC3220的 OTA 库如何? 如何将它们与 Tiva 配合使用?
    当此类库可用于 simplelink 并具有 TI RTOS 支持时、使用3100有何优点? 请澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将为网络处理器部件使用 SimpleLink API、这在使用 CC3200或 CC3100时是相同的。

    CC3200和 CC3100之间的基本区别在于 CC3200是一体的 WiFi MCU。 它由两个 MCU 组成、一个运行主机代码、外设等的 ARM Cortex M4和一个运行网络处理器子系统的 ARM Cortex M3 MCU。 另一方面、CC3100仅包含网络处理器子系统、需要主机 MCU、正如我在参考设计中指出的、使用 TM4C。

    由于引导加载程序和应用程序代码由主机处理器(TM4C)运行、因此您无法直接使用 TM4C 上 CC3220中的 OTA 库。