This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:如果进行了一些更改、如何重建驱动程序库

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588548/ccs-tm4c1294ncpdt-how-to-rebuild-the-driver-library-if-some-changes-made

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在研发 TI 微控制器、即 TM4C1294NCPDT。 我尝试通过在 EEPROM.c 文件中添加一些函数来修改 TIvAware 中提供的驱动程序库。 我在 EEPROM.c 文件中添加了一些函数、但是  

似乎驱动程序库未随这些更改更新、需要执行一些构建过程才能更新所做的更改。

请告诉我如何  继续。 我们希望能及时答复。

此致

Parvez Alam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我强烈建议您不要修改 TivaWare 库。 这样、当 TI 发布库的更新版本时、您可以从所做的更正中受益、而不会丢失您的修改。 如果您确实只是添加函数、将它们放在单独的 C 文件中更有意义。 如果添加了许多函数、则可以创建自己的库。 您可以控制按照指定给链接器的库的顺序首先搜索哪些库。 这样、您就可以用自己的函数取代 TivaWare 库函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是 Bob Crosby 的第二位:从不更改 TivaWare 库中的文件-创建您自己的库以实现其他功能。
    若要编译静态库(Tivaware 的库类型)、您需要在 CCS 中创建一个新项目、并在"下一个"或"高级"选项(不要确切记住)上、查找选择"Static Library"的单选按钮。 在那里、当您编译该项目时、它将生成您可以在其他"真实"项目上使用的.lib 文件。
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也在寻找同样的答案,但不知道采取同样的步骤,感谢你的答复,这正是我所寻找的。