This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SDRAM 镜像问题

Guru**** 2616725 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589171/tms570ls3137-sdram-mirroring-issue

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在尝试在 TMS570LS3137上使用 SDRAM、这是8 MB ISSI 模型 SDRAM。 它的起始地址为0x8000000、当我在地址0x8000000处写入内容时、所有内容都会复制到地址0x80200000 (距起始地址2MB)、0x80400000 (距起始地址4MB)以及0x80600000 (距起始地址6MB)。 我认为程序或 MCU 在组之间进行某种类型的镜像。 我知道 SDRAM 有4个组、它是8 MB、所以每组必须有2 MB。 是否有可以关闭镜像的设置或是否是错误? 可以帮帮你吗?

谢谢、此致、

阿斯兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    请使用最新的 HAlCoGen 生成 SDRAM 配置代码。 我没有看到 HDK 上的 SDRAM 有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经在使用 HALCoGen 4.06.01。 如果您想签出项目、我可以发送该项目。

    坦克和此致、

    阿斯兰