This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:两个 FlexRay 通道是否可以完全单独使用?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589181/tms570lc4357-could-the-two-flexray-channels-be-used-totally-separately

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227

我们知道、TMS570系列的一些微控制器具有 FlexRay 接口、例如 tms570ls1227、tms570lc4357。  

让我们以 tms570lc4357为例。 数据表中说它有一 个带有2个通道的 FlexRay 控制器、我想知道,这两个通道是否可以 完全单独使用?我想使用这两个通道来连接不同的节点、以便 分别对传输和接收不同的消息进行编程  、这是可行的吗?

我‘m 你的答复, 请允许我衷心感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我已将您的问题转交给我们的 FlexRay 专家。 他们应该很快就会回来。