This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TMS570LS0332

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589223/tms570ls0332-tms570ls0332

器件型号:TMS570LS0332

您好!

我需要为使用 AJSM 的项目提供 JTAG 锁定/解锁。

我目前正在使用 XDS510。 是否可以使用 XDS510对 AJSM 部分进行编程? 如果不是、我可以在运行期间写入 AJSM 中的 LOCK 位、或者我可以通过 CAN 闪存 AJSM 区域吗?

请告诉我最好、简单的方法。 这对我来说是一个很大的帮助。

谢谢、此致、

Padmrish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Padmrish、

    AJSM 主题最好在私人论坛上讨论、我们可以在 NDA 下提供更多详细信息。 如果您没有访问权限、您可以使用以下链接请求访问权限:

    请注意、我们还提供 SafeTI NDA、需要根据包含的说明完成/返回该 NDA 、然后才能访问私人论坛上的材料。

    关于您对 AJSM 位进行编程的具体问题、每个位的答案是肯定的、但每个位都有限制、您需要注意这些限制、并在私人论坛上提供的 NDA 文档中进行讨论。