This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:固件升级

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589118/tm4c129encpdt-firmware-upgrade

器件型号:TM4C129ENCPDT

请建议我在不使用调试器的情况下更新 tivac 微控制器的固件。

如果有人已经完成了软件升级、Pls 让我指导开发软件升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、
    您可以使用引导加载程序、这是一小段代码、可用作应用程序加载程序。 引导加载程序可用于在各种通信端口(UART、SPI、I2C、CAN、以太网或 USB)之间更新 MCU 上的应用固件。 有关详细信息、请参阅 TivaWare 引导加载程序用户指南 www.ti.com/.../spmu301d.pdf。 在 TivaWare 包中、您还可以参考一些示例。