This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何查找 TivaC TM4C123XL 套件的序列号?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589135/tm4c123gh6pm-how-to-find-serial-number-of-my-tivac-tm4c123xl-kit

器件型号:TM4C123GH6PM

 如何在 windows 中使用 cmd 来查找 TivaC TM4C123XL 套件的序列号?

我已经为使用调试连接并使用此命令 Xds100serial 的其他套件获取了它
但我不知道 TIVaC 的命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ahmed saber"] 如何在 Windows 中使用 cmd 来查找 TivaC TM4C123XL 套件的序列号 ?您可以从 Windows 设备管理器中的父属性 Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口获得该序列号-请参阅 gb96中的答案、了解 如何查找 USB 的序列号 驱动?

    但是 、TM4C123GXL Launchpad 上 Stellaris ICDI 调试探针的 CCS 目标配置不允许 通过序列号指定 Stellaris ICDI 实例、因此 、如果连接的不止 Stellaris ICDI、则无法告知 CCS 使用哪一个。

     在多目标调试结束时:CCS5和 Stellaris ICDI (评估板) 线程、有人建议解决方法是使用 USBDeview 程序选择性地启用/禁用 USB 器件。

    [我自己还没有测试过这个]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此帖子中回答了类似的问题。 e2e.ti.com/.../471248
    TM4C 没有预编程的唯一 ID。 您可以使用 USER_REGx 创建自己的。