This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588503/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在处理  使用 CCS v.5.5构建的代码、并使用自定义的 linker_file。 目前我使用 的是 CCS v.6.0.1、与  此处使用的 linker_file 相同

将生成以下警告

" 警告#10068-D:无匹配部分"

我已经过交叉验证 、可以检查 linker_file 的语法错误。 没有语法错误

我能否获得一些解决该问题的建议、

相关信息

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shankar、

    编译器正在从源代码生成未在链接器文件中定义的段。
    查看链接器"map"文件以查找所有"命名"段(已分配)、并在链接器文件中查找缺少的段。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的回复、根据您的建议、我在链接器文件中进行了更改、所有警告均已消除、问题已在 CCS 中得到解决、

    现在、我在测试工具 RTRT (Rational Test Real Time)中使用相同的链接器文件、在这里、我为 CCS 提供了相同的编译器路径来编译代码。

    但在 RTRT 中、同样的警告也会再次生成

    请帮助!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shankar、

    这很可能是与路径相关的问题。 由于 RTRT 支持与他们的工具相关、您是否尝试联系 RTRT 支持以获得他们的指导?