This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:平台操作系统

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588719/tm4c129dncpdt-platform-os

器件型号:TM4C129DNCPDT

哪些操作系统更适合初学者开始使用? 开发板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您目前使用的操作系统、哪些操作系统更灵活、更适合您。 这仅适用于软件(您)。

    从硬件的角度来看-取决于您/您的公司使用什么以及您是否为您或您的公司制作电路板-考虑您可能需要制作/设计 PCB -这里还有许多其他选项-您目前拥有/知道的内容、 您是否会设计 PCB 或其他人、在这里您/您的公司将订购/制作 PCB (某些其他提供商可能会对提供的光绘文件施加一些限制)-最后、如果电路板将转移到生产-您需要推荐什么工具。

    更多详细信息可能有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提出一些建议吗?  
    如果我使用 TI、会有哪些更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Srihitha Jujhavarapu"]如果我使用 TI、会更好?[/quot]

    再说一次、"更好"意味着更适合您的任何东西。

    我在工作场所使用了 Windows、CCS、Microsoft Visual C 和 C#(我们必须设计一些软件生产工具、MS 有一个非常好的调试器)、Python (用于其他工具)。

    从硬件的角度来看、无论您认为什么有用、该公司都有 Orcad、但我没有使用此工具设计电路板。 一个免费的替代方案可能是 Kicad、更易于制作封装库。