Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
我将 TM4C1294NCPDT 与 TI-RTOS 和 Code Composer Studio 6搭配使用。
我的应用使用以太网端口通过无线链路与器件进行 TCP 和 UDP 通信。
我遇到的问题是、当链路变得边缘且以太网数据中断时、处理器将挂起并强制重新启动。
我怀疑 TCP/IP 堆栈可能会获得错误数据并冻结。 不确定、只是一个猜测。
我已经为 TCP 和 UDP 套接字设置了超时、但我认为这是因为没有连接超时。
如果链路中途断开、是否有办法中断 TCP/UDP 通信会话?
谢谢、
Sam V