This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:最便宜的 TM4评估板

Guru**** 2585375 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, SN65HVD257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588683/ek-tm4c123gxl-the-cheapest-tm4-evaluation-board

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123GSN65HVD257

大家好、

我正在尝试设计一个需要 MCU、CAN 和几个 I/O 来控制 H 桥的项目。 是否有人建议选择 TM4处理器?  

这应该是一个廉价的项目。  

顺便说一下、我想使用实验套件来测试我的项目。

EK-TM4C123GXL 套件是否满足我的要求?  

此实验套件是否有任何更新版本?

谢谢、

-Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EK-TM4C123GXL 应满足您的"廉价"要求、但您需要添加 CAN 收发器。 我不知道有任何商用的具有 CAN 收发器的 Booster Pack (也许其他人会发布大约一个)、但从原型板制作一个 Booster Pack 不会太困难。 DK-TM4C123G 开发板具有 CAN 收发器和终端连接、但更昂贵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    感谢您的留言。 我有"SN65HVD257 CAN EVM"、它有两个 CAN 收发器。 能否将 EK-TM4C123GXL 与 SN65HVD257 CAN EVM 配合使用?

    您是否认为 C2000系列更适合我的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Khashayar olia"]您是否认为 C2000系列更适合我的情况?

    这是否不取决于"你的案例"是否寻求"廉价或更高的性能?"

    减去(任何)规格-这里没有人知道您(可能)需要的性能水平...  通常、当这些因素为"未知"时、证明足以满足您的要求、即"从最基本(最低成本)的单位开始、并确定"该选择是否"满足您的要求。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这将起作用、但您必须以分立方式连接两个板之间的连接。 (Booster Pack 设计为可插入 launchpad 上。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用非常简单:我有一个主控制器、它通过 CAN 总线向 TI MCU 发送 CAN 命令、以旋转两个单相 BLDC 电机。 TI MCU 应使用 H 桥控制电机、并通过 CAN 总线发布电流和温度。

    因此、我确定我不需要高性能处理器、我一直在使用 C2000、但我想对于这样的简单项目、我可以找到一个更便宜的(肯定是性能更低的)处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Khashayar olia"]用于旋转两个单相 BLDC 电机的 MCU。[/引用]

    谢谢您-您确定这些 BLDC 电机是"单相"吗?   因此、您通过"单相"对"如何实现 BLDC 电机换向"的描述将会非常有帮助...  (并将极大地帮助识别"最合适的"MCU)

    如您所知- BLDC 电机 过度采用个(有时更多)相位、以实现稳健且控制良好的电机换向。   您在初次开机自检期间(可能是正当的)"拒绝"您的"单相"申请引起了担忧...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确定它不是三相。

    谢谢、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-作为 BLDC 控制和 BLDC 电机的公司/我有(部分/轻微)背景(我怀疑供应商团队也有)、您可能会提供 BLDC 电机的制造商和型号。  (更好的静态-与电机规格的"链接")

    这样就会(然后)启用 尽可能好的 MCU 选择建议!     (符合您的性能和低成本目标)