This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 IQMathlib 实现 EK-TM4C123GXL_低通滤波器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588657/ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl_-low-pass-filter-implementation-using-iqmathlib

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、

有人知道我们如何使用 Tivaware 中的 IQ Math 库在 Tiva Launchpad 上实现低通滤波器?

如果我没有发现任何类似的入门材料、有什么具体链接或示例需要开始?

此致

Sajad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以"注意"您(其他)感兴趣的帖子的"完全模糊的性质"-通过"重复和最少的信息主题/标题"?

    排除您的主题的任何提示-可能与您分享此类兴趣的人-不太可能作出回应!   (主题-引起读者注意-提供了关于所呈现内容的"无线索"。)

    当出现这种不引人注目的工作轻质主题行时、许多人觉得海报是:"匆忙、不熟练、漠不关心或最差的"预期"。   (不要来这里!)

    现在、我碰巧知道您-我们 PM -这只是由于"名称识别"我做出了回应...  (并且...过去已注意到如此无重点的主题/标题...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII CB1、

    注意到,我的坏,现在你可以把它签出(编辑的主题),并建议一些与它相关的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我是"晚上的大部分时间"客户会面。
    相信这里有几个"海报问题/示例"(论坛)、并通过使用"论坛搜索框"(页面顶部)进行展示。

    MCU 器件型号的"重复"是多少? ("重复"的价值主张-让我逃脱!) (现在)您的"明确宣布的目标"(由主题行提供)是否足够、证明足以"填满空间!"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    您是否已经有可用的 I 和 Q 混合组件? 如果您这么做、请将它们驱动到2个不同的引脚、并使用 IQMath lib (手册位于 docs 目录中)选择 FIR 滤波器的任何便捷实现方案、以便在两个输入引脚上运行、从而使两个 I & Q 清理组件-一系列复杂的 Plain 点、 然后再进行平方、求和和、以获取内容。 如果您安装了 MATLAB、我建议您首先在那里运行一些示例以了解该过程的进展情况、然后使用电路板和库应用该过程。 如果您更具体地了解想要实施的 DSP 或其他过程、那么可能有些人会提供帮助。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的帮助、

    我是新手、我们不可能使用同一电路板生成简单的正弦波、并使用 IQ MathLib 函数将 LPF 应用到其中、而不是从外部引脚获取 I 和 Q 值。

    例如、生成可能的特定频率的正弦波、然后使用预定义的滤波器限制较低频率的数量。


    此致

    Sajad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sajad。

    当然、这是可能的。 只需从互联网上的无数可用资源中找到 C 语言的 FIR 滤波器实施方案、"数字方法"是一本很好的书、您可以从一开始就决定您的截止 FQ 点、然后选择合适的算法来实现低通滤波器。 查看需要哪些三角函数和其他数学函数、并在您的代码中从 Tiva 的 IQMath 库中调用它们。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII John、

    感谢您的所有帮助、我们将仔细阅读您建议的书籍。

    此致
    Sajad