This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:与 NVSRAM 的 EPI 连接

Guru**** 2584565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588499/tm4c1290nczad-epi-connection-with-nvsram

器件型号:TM4C1290NCZAD

你(们)好

我的客户对使用8位 NV SRAM 的 EPI 连接有疑问。

由于客户将使用 UART5和 UART7、因此 EPI0S0~S7将用作 UART 功能。

您能不能  ,如何连接 EPI0S8~EPI0S25以连接 NVSRAM A0~A15、D0~D7以及如何设置配置。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会建议更好的解决方案- SPI SRAM、更高的速度、可能的电池备份等、如下所示:

    还有类似的 SPI NVSRAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petrei、

    "喜欢"您独特的 SPI SRAM "查找"-您(实际上)是否"运行数字"(计算值)-然后"证明"此"SPI (串行)器件"比基于 EPI 的并行 SRAM "更快"?

    我不是要你"进行这种计算"-但是如果你"进行"这些数字比较-这将是最有趣的。

    感谢您分享您的发现-很高兴能在周围看到您...   (谢谢、"帮我做功课"小龙虾攻击时、"帮我"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我一直在想-它比 EPI 慢、但从硬件的角度来看、可能会更好- O/p 没有说明为什么 EP/UART 会出现问题、 可能是最终产品的价格-该微控制器的 EPI 接口具有用于 EPI0..3的备选引脚配置和用于 EPI4..7的单引脚选项、因此他可以更改为具有更多引脚的微控制器、或者寻找另一种解决方案。

    根据应用、 SPI 选项可能是一个很好的选择-将数据保留在某些结构中、并且仅在需要时才将数据移动/保存/读取到"外部"-实际 SRAM 足够大(256KB)-大约20年前、我们的 PC 具有至少运行 Windows 3.1的256KB RAM -但是 粗细、最终用户更清楚自己的需求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Petrei -非常感谢您的回答和分析。 对于一个 SPI 存储器器件(甚至是一个现代的"四通道")至"超速"的并行存储器总线-似乎是意外的... (请记住、除非"地址"只是"被凸点"、否则 SPI 用法需要多字节传输来传递(同时传递)地址和数据!)

    当我们的公司面临此类设计挑战(如海报所示)时、首先考虑 EPI 是不是最好的选择、然后再考虑(远小于) MCU 资源"是否占用?"

    海报还可能会注意到、在没有"规划"的情况下、任何2个 GPIO 引脚都不会(很难)"位感叹号- UART 行为"!