Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
您好!
我需要使用 UART1将 AT 命令发送到 Sim800A 模块、但它不起作用。 我知道这是因为我没有收到来自 sim 模块的消息。 我需要您的帮助、我必须在本周结束时完成该项目。 情况紧急。 这是我的代码:
#include
#include
#include
#include "inc/tm4c123gh6m.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "utils/uartstdio.h"
void delay_ms (int t)
{
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/(3*1000/t));
}
void sendStr (char *str)
{
while (* str)
{
UARTCharPut (UART1_base、* str);
STR++;
}
}
int main (空)
{
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHz);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
GPIOPinConfigure (GPIO_PCTL_PB0_U1RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PCTL_PB1_U1TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
UARTConfigSetExpClk (UART1_base、SysCtlClockGet ()、9600、(UART_CONFIG_WLEN_8 |UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE));
sendStr ("at\n");
delay_ms (200);
sendStr ("AT+CMGf=1\n");
delay_ms (200);
sendStr ("AT+CMGs="0944353095\"\n");
delay_ms (200);
sendStr ("abcde\n");
delay_ms (200);
UARTCharPutNonBlocking (UART1_base、26);
delay_ms (200);
}