Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607
您好、先生、
我在定制板中使用的是 TMS470MF06607微控制器。
现在、我在我的定制板中遇到了一些问题。 我的控制器有时会被唤醒、有时会被不正确唤醒。
我在 launchpad 和自定义板中刷写相同的程序。 在我的 launchpad 中、我没有遇到这个问题。 因此、我认为这不是软件问题。
我的定制板的设计方式也与 launchpad 类似。
在这封邮件中,我附加了我的定制板电源部分和微型部分的图像。
请告诉我一些有价值的建议。
1) 1) 我认为我的软件配置是正确的。 因为同一软件在我的 launchpad 侧没有出现任何问题。 如果 有任何可能、您可以告诉我我在软件方面要做哪些更改。(请简单地告诉我)。
2) 2)在我的板上、我还使用了微型 USB。 我从那里获得5V 电压、然后将其提供给我的电源 IC (将5V 转换为3.3V)。
我在电源 IC 部分中尝试了以下操作: 我也将 C58电容器值更改为10uf、同样也存在同样的问题。 (根据我的定制板)。
当我的微控制器未被唤醒时、我的电源 IC 也会正确地为我提供3.3V 电压。 因此、我认为我的电源 IC 部分工作正常。 (从输出引脚、我得到的电压正确为3.3V)。
.3)在我的微型部分中,我对 RST 引脚有疑问。 因为如果 RST 引脚正常工作、意味着我的微控制器应该每次都正确唤醒。
我在微型部分中尝试过的:我更改了 RST 引脚(引脚:98)电容值(C34)。 我尝试了2uf、10uf、1uf、100pf。 我尝试使用这些电容器、但唤醒问题仍然存在。 ()
我更改了 RST 引脚:98电阻值1k 和10K。 但问题仍然相同。
(我在这里调出的电容器和电阻器名称都是根据我的定制板而定)
在这里、我提到了我在定制板中尝试过的方法。 但我无法找到解决此唤醒问题的解决方案。
一旦我的微控制器唤醒意味着,如果我继续进行开/关操作,则意味着它已正确唤醒。 但是、一旦它未正确唤醒、意味着我需要等待至少20-25秒 如果我在板上、25秒后意味着它已正确打开。 我无法理解这个问题。
任何人都可以向我提出一些有价值的建议。 因为我需要立即解决方案。 如果有人知道这意味着正确的解决方案、请立即向我建议。
微型部分:
电源部分:
谢谢、此致
Arun Kumar.N