This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下载"Hercules 安全 MCU 演示"仍然可以吗?

Guru**** 2620215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587447/download-hercules-safety-mcu-demos-still-possible

你好!

我按照快速入门指南(Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad)的说明进行操作。 我来了

第"4. Hercules 安全 MCU 演示"、我尝试下载相关软件等

但我唯一能找到的东西是: www.ti.com/.../hercules_safety_mcu_demos

(笑声) 它不再可用的信息?

很抱歉、我有点困惑:状态为"活动"、但无法下载任何内容?!

感谢您的任何有用帮助! Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    遗憾的是、我不知道为什么删除下载链接、我需要进行调查。 当我有答案时、我会与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我对此进行了一些深入研究、下载按钮将在下一个24小时周期内恢复(服务器更新的时间滞后)。 同时、可通过以下链接直接访问演示: www.ti.com/.../SPNC034

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢您的快速且非常有帮助的努力!

    两个工作正常/工作正常、您发送给我的链接以及"重新激活"下载按钮。

    最后,我很享受现在的演示:-)。

    此致

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到、Robert! 请注意、演示存在一个已知问题、因为它有时无法识别应用程序已刷写到器件中、您必须在运行演示之前对其重新编程。 我们知道这是存在的,而且不方便,一旦我们能够为它分配适当的资源,我们就会解决这一问题。