This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:16x2 LCD 的示例代码

Guru**** 2131360 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587390/ccs-ek-tm4c123gxl-example-code-for-16x2-lcd

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在为具有 TM4C123G 的16x2 LCD 寻找一些示例代码。 我看到很多输入数据询问一些代码的故障排除。 但实际上没有任何线程发布任何工作代码。 如果有任何代码或建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jesse Garza"]这些线程实际上没有发布任何工作代码。

    我可以不赞同吗?   使用搜索框输入"16x2"(单独)时、下面的邮政编码为"第一"-在此论坛的顶部!

    虽然未(完全)礼品包装-发布后(完全关闭)即可满足您的要求。   (您必须阅读该主题-作为海报、我解决了他的问题-您将看到我公司(优步对比) LCD 的整洁照片。)

    我还包括一个标准的"HD44780时序图"。  该 IC 是大多数此类"特性" LCD 的祖父。  当今的 MCU 比高清芯片快得多-您必须插入适当的延迟、以免"过度运行"旧得多(20世纪80年代的高清 IC)。

    强烈建议使用(非常) 8位而不是4位数据总线。

    并且-"初始化"非常重要-您必须遵守 HD 规范中显示的时序。。

    e2e.ti.com/.../279206

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我查看了该线程、正如您所知、该代码没有输出示例。 更不用说、该线程跨越4个不同的帖子。 我希望找到一个将 LCD 与德州仪器电路板配合使用的完整示例。 如果您能提供帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jesse Garza"]..\n\n 希望找到使用(基于字符的) LCD 的完整示例

    确实-但是(提升)请求不是您最初职位的一部分。

    我的偏好是、"建议合理的"攻击方法"、这最能实现"海报响应者"协作-并产生(真实)学习...

    在你声称"没有产出的例子"时、超过20位 PM 表示感谢我的努力、并注意到他们的成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1_MOBILE、

    我不明白为什么你会回应我的论点。 我只是简单地寻求帮助。 你告诉我检查一篇帖子、我已经这样做了。 您非常不专业、我会让德州仪器(TI)、我的教授和我大学的其他学生知道您有多不专业、以及您在德州仪器(TI)网站上获得的支持。

    请停止回复我的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您显然是"专业"的"最合格"法官。 建议您(实际上)做一些工作-做出一些努力-远远没有争论...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再次停止回复我的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、TI 不再提供16x2 LCD 的示例。 我所了解的最新版本早在 StellarisWare 5262版中、也就是7年前、与由 Ex-Luminary Micro 公司生产的 LM3S 101...817 Cortex M3微控制器相关。 Google 搜索可能会帮助您找到一些与 DK-LM3S101开发板相关的代码。

    但是、您应该知道、您还需要阅读和理解该微控制器的数据表、并根据实际的微控制器对其进行调整。

    没有人会与您争论、现成的复制粘贴代码很难找到、因为通常在项目中、您必须负责传感器连接、从而缩小可能的 LCD 连接、代码与可用引脚相关。 无论是否如此、情况都是如此、即使您找到了一些代码、您也必须首先对其进行修改以满足您的需求。  这就是每个人/我们/我使用 LSC 显示屏处理每个新项目的方式。

    CB1提供的链接是最新的结构良好的代码、甚至不完整-只是缺少一个到 LCD 的字符串写入。 我不理解您在 CB1方面的立场、他在过去十年中始终在场、帮助了很多人、即使是与 TM4C 微控制器没有直接关系的问题-这正是使本论坛比其他人更受赞赏的原因... 再次思考、阅读其他论坛、比较...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、朋友 Petrei -谢谢。   此外、必须注意的是、在这十年中的许多年/大部分时间、您也为数百人提供了帮助...

    因此(我们)不要"争辩"-请允许我注意、(您的检查)是"在邮件中..." 就像"你也"一样-(有些)需要海报制作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再次停止回复我的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对代码的输入。

    "但是、您应该知道、您还需要阅读和理解该微控制器的数据表、并根据您的实际微控制器对其进行调整。

    没有人会与您争论、现成的复制粘贴代码很难找到、因为通常在项目中、您必须负责传感器连接、从而缩小可能的 LCD 连接、代码与可用引脚相关。 无论是否如此、情况都是如此、即使您找到了一些代码、您也必须首先对其进行修改以满足您的需求。 这就是每个人/我们/我使用 LSC 显示屏处理每个新项目的方式。"

    是的、我理解这些信息、无需赘言。 我不是在寻找只需剪切和粘贴即可满足我需求的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了社区的利益、我将分享我的调查结果。

    实际上、有一个现成的复制粘贴代码(或足够接近)、当我遇到这种情况时、我发现了以下网站:

    mostlyanalogue.blogspot.com.br/.../lcd-display-library-for-tiva-and.html

    有人已经为我们做了工作。 它被限制在25MHz、因此我修改了它以在所有频率下工作。 同样、移植到 TM4C1294也很简单。 我在 WH1602A 显示屏上使用 EK-TM4C123GXL 进行了工作

    e2e.ti.com/.../TivaLCD.rar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接。 我今晚会尝试一下。 感谢你能抽出时间。