This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:获取在 TM4C129X 上使用 NDK 封装的应用

Guru**** 2587335 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587716/dk-tm4c129x-getting-an-application-using-the-ndk-package-on-tm4c129x

器件型号:DK-TM4C129X

此产品是否有可用的 EMAC 模块?  我需要让应用程序设置在启用网络和 telnet 的情况下运行、但目前似乎没有用于此芯片的 EMAC 模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK-TM4C129X 是一个开发板。 它上面有一个 TM4C129XNCZAD 芯片。 该器件具有 EMAC 模块。 TI-RTOS 软件包中包含 TCP 示例。