This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS10106:HET 汇编器参考文档

Guru**** 2618425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587682/tms570ls10106-het-assembler-reference-documentation

器件型号:TMS570LS10106

我想知道 TI 是否有有关如何为 HET 汇编器编写代码的更多文档。 我找到了许多示例和参考"NHET 用户指南"、但我发现它们还不够。 例如、我正在查找许多包含操作数的行、如"remote"、"type"、"hr_data"与"data"、"event"和"IRQ=off"。 我还很难理解给定指令的所有必要和可选操作数

我可以从示例中推断出很多、但这只能模拟示例、而不能创建我自己的程序。 TI 是否有更多文档说明这是不受支持的做法、我应该仔细阅读 HET IDE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    NHET 指令列表和指令描述位于 TRM 中。 在说明中,[]中的参数是可选的。
    远程:确定指令远程地址的8位地址
    HR_DATA:为高清引脚上的引脚动作定义 HR 延迟。

    请参阅 HET 汇编器用户指南:
    www.ti.com/.../spnu490.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ、

    不幸的是,我的问题没有得到答复。 我正在查看参考指南、并找到了一些有关这些字段的说明。 但是

    "远程:确定指令的远程地址的8位地址"

    不告诉我这个操作数的作用是什么、除了它执行一些可能链接指令的操作。 我不确定我是否过于不熟悉汇编代码或缺少 TI 文档。

    也许我所寻找的是一个更完整的用户指南或示例、它实际上解释了命令、而不是命令尝试执行的操作?

    -Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在针对*芯片*而非 HET IDE 的*技术参考手册*中,列出了每个 HET 指令的伪代码。

    在这里、您将确切地看到指令如何使用远程字段。