This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:tms470mf06607可以引导加载程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587224/tms470mf06607-tms470mf06607-can-boot-loader

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、先生、

之前我曾与 Chuck Davenport SIR 讨论过此引导加载程序问题。

我曾讨论过 SCI 引导加载程序问题。  

Chuck Davenport SIR 为我提供了可以为该微控制器引导加载程序的功能。

但我对引导加载程序的功能也没有什么疑问。 因为 我 看到它可以引导加载程序文件。 在该 b1_dcAN.c 文件中、我看到的函数很少。 但它在我的 CAN.c 文件中不可用。(由 halcogen 代码生成器生成)。

例如:  

静态空 CANMessageSetRx (canBASE-t *节点);
静态 uint32 CANMessageGetRx (canBASE-t *节点、uint8 * pucData、uint32 * pulMsgID);   等等...

这些函数在我的 CAN.c 文件中不可用。

因此、我对这些文件感到困惑。

1) 1)如何检查此引导加载程序是否适用于微控制器?
2)如果正确的方法是如何使用仿真器进行闪存? (我需要该引导加载程序的刷写步骤)。  

因此、任何人都可以告诉我这个问题的解决方案。

谢谢、此致

Arun Kumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    要进行测试、您需要进行以下设置:
    具有 DCAN 收发器和接头(CANH 和 CANL)的1.1MCU 硬件板
    2. USB-CAN 适配器将数据从 PC 传输到 MCU DCAN 端口
    适用于 USB-CAN 适配器的驱动程序
    4. PC 端的代码以发送数据

    您使用的是哪种板和适配器?

    此致、