This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:勘误表 SYSCTL_23总线故障

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587557/tm4c129dncpdt-errata-sysctl-23-bus-fault

器件型号:TM4C129DNCPDT

您好、香榭丽舍

客户想知道 SYSCTL#23是否会触发 FAULTISR。 因为他们面临使用软件复位函数+ TIvAware 2.1.0的问题。

运行代码一小时后、代码将被捕获在 FAULTISR 中。 他们检查勘误表、发现 SYSCTLT#23将在复位时导致总线故障。 它们将软件更改为 TIvAware 2.1.4、不会触发复位。 他们想知道 的是 SYSCTL_23确实是根本原因。 因此、他们想知道总线故障是否会触发 FAULTISR?

感谢您提前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 MOSC 被用作 OSCCLK 时、由复位引起的总线故障将引起一个故障中断。 这可能是他们看到的问题。 他们可以通过检查程序状态寄存器(PSR)中 ISRNUM 的状态来验证它是否为总线故障中断。 (0x05 =总线故障)