This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:USB 音频示例项目

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587403/dk-tm4c129x-usb-audio-sample-project

器件型号:DK-TM4C129X

您好!

我正在考虑使用 Tiva MCU 和 USB auido 编解码器来实现网络音频功能的硬件设计。 我注意到 Tivaware 提供了两个 USB 示例项目、一个用于将音频蒸汽发送到 USB 音频、另一个用于从 USB 音频获取音频流。 我的问题是、为了能够使用这两个项目、我需要哪种 USB 设备? PC USB 耳机是否正常?

谢谢

天列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianlei:

    音频主机示例适用于 USB 音频类兼容器件。 我不熟悉所有 PC USB 耳机产品、但如果您使用的是 USB 音频类、则示例应该起作用。 您应该从 USB.org 下载 USB 音频类规范文件并熟悉许多选项。 某些设备(如 USB 麦克风)仅向主机提供音频输入。 其他设备、如 USB 扬声器、仅接受主机的音频输出。 我想、大多数 USB 耳机都为麦克风和耳机扬声器提供双向流。

    我建议首先测试每个 Tiva 示例、以确认它们是否与您的耳机配合使用。 如果一切正常、您可以进行一些固件开发并结合输入和输出功能。 代码的分离效果相当好、因此您应该能够通过网络接收音频流。 您还需要在网络部分编写一些代码、以使所有这些代码正常工作。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉沃-海事组织-非常深思熟虑/介绍得很好。 (及时... 1天内送达)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的回复。 `s 很有帮助。

    天列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果我的回答已回答您的问题、请将我的帖子标记为答案。 这就是我们的论坛跟踪问题和答案的方式、以便具有相同或类似问题的其他人可以快速找到有用的答案。