This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TivaWare 系列

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587408/ccs-tm4c123gh6pm-tivaware-series

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

工具/软件:Code Composer Studio

您好、支持人员、

在新的 TivaWare_C_Series-2.1.4.178中、我找不到 grlib 库的任何示例(grlib_demo Application)。

您能帮我定义在哪里可以找到此示例吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将在以下位置找到 TM4C123G 的 grlib_demo:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl-bootstxl-kentec-s1\grlib_demo
    这里是:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\grlib_demo