This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SafeTI-HALCoGen-CSP 示例

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587003/tms570ls3137-safeti-halcogen-csp-example

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我安装了 SafeTI HALCoGEN CSP 演示并尝试运行 TMS570LS3137示例。  尽管我成功运行并执行了4个测试序列中的3个、但生成的报告大部分是空的、不是很有帮助。  我附上了一份报告副本、该报告是为供参考而生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我问我的问题、会有所帮助。 为了跟进我的上述帖子、我如何配置该工具、以便它为我提供一份看起来更像示例 CSP 文章目录下的报告? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alicia、

    我已将您的问题转发给我们的软件团队主管。 他应尽快与您联系、为您的问题提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    当您说能够运行测试序列时、您是否确实看到测试正在运行? Tau 在构建测试序列后、尝试在目标板上执行相同的操作。 出于某种原因、如果无法连接到目标板、则会立即退出。 Tau 仍可能报告测试已完成。 由于测试从未在目标上运行、因此无法生成报告。

    我认为这也是你面临的问题。 您能否确认是否能够查看电路板上运行的测试

    以下是目标板上运行测试时 GUI 的快照:

    谢谢、此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

       您认为是正确的。  我的命令提示符窗口会弹出一小段时间、并立即关闭、这意味着测试实际上不会执行。  此外、我正在运行的演示是否与您正在运行的演示不同?  Tau 屏幕截图看起来截然不同。  也许其他地方有更好的演示?  或者如何使现有的代码在板上实际执行?  使用 code composer、我能够成功地将代码加载到我的目标上、这样我就知道我的连接已建立、我错过了什么拼图?  提前感谢。

    Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    请检查您的目标板是否正确连接、以及在 τ 中选择的目标配置文件是否正确。

    此外、如果已经在 CCS 会话中连接了 Tau、则它将无法连接到电路板。 因此、请确保在开始运行测试之前关闭 CCS 调试会话。

    τ 与之前的版本相比没有太多变化。 如果您可以解释从提供的屏幕截图中发现的差异、那将会有所帮助。

    谢谢、此致、

    Veena