This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:项目帮助

Guru**** 2619465 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/587085/ccs-ek-tm4c123gxl-help-with-the-project

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123GEK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

论坛中的任何人都可以拥有项目:具有 SD 卡的 InterfacingTM4C123GXL Launchpad

包括:

-硬件连接(如何连接 sdcard 和 Tiva c launchpad)

- CCS 代码

我是一名学生、我真的需要您的帮助、以便任何人都可以为我共享项目、非常感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bao、

    请访问 TI 的网页、了解"更完整的"dk-tm4c129x 板。 该板上有 SD 卡。

    遵循该原理图、您就可以了。 如果您获得该板的示例、也可以使用软件。

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bao、
    布鲁诺建议您可以使用 DK-TM4C129X 开发板、也可以使用 DK-TM4C123G 开发板。 每个板都有一个 SD 卡插槽、每个板都有一个工作示例。 这将是迄今为止最简单的开始方式。 如果必须使用 EK-TM4C123GXL Launch Pad、则需要 Booster Pack。 Booster Pack 可能会将不同的 SSI 模块连接到 SD 卡。 您可以从开发板的示例开始。 您可以删除写入板载显示屏的部件。 将 SD 卡连接到器件 SSI 的 FAT FS 部分是端口。 您可以在以下位置找到不同的端口文件:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_parti\fatfs\port。
    您将看到 DK-TM4C129X、DK-TM4C123G 和 EK-TM4C1294XL 的端口、但 EK-TM4C123GXL 的端口不是一个。 您必须创建一个连接到 SD 卡的 Booster Pack 所连接的 SSI。 EK-TM4C1294XL 可能是一个良好的开端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以参考 dk 板用户指南第28页的 DK 电路板原理图。 www.ti.com/.../spmu360a.pdf

    下面有一个 SD 卡示例 /examples/boards/dk-tm4c129x/sd_card
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我(独自)在阅读海报的(如此简短)请求时、"共享项目"是否为"我的项目?"
    很棒的(实际上有任何)努力是没有证据的!   (但针对已回复的人员)

    海报的"调查技巧"没有太多展示-真的不应该质疑这种弱点(可能是"缺乏好奇心/努力")-并加以纠正?  学生不会因(学习)如何搜索-查找-和评估"所需数据"而受益匪浅?   (论坛援助可能(始终)不是"准备就绪"-那是什么?)

    "其他人"(查看此帖子)是否不可能(即可能)产生类似(零工作量)请求?   这是否可以是好的-不应该考虑它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用 TM4C123G 和 SD 卡分线板、我们不允许使用另一个板、您能否向我展示如何连接它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,如果你愿意,你可以提供帮助,如果你不愿意,请不要留下任何评论。。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "SD 卡分接"是指此板吗? www.adafruit.com/.../254
    如果是、则在 EK-TM4C123G 板上选择一个 SSI 模块并连接串行接口。 TM4C 将是 SPI 主器件、SD 卡将是从器件。 例如、如果您使用 SSI0、则连接以下各项:
    SSI0CLK (J2-10上的 PA2)连接到 CLK (从 TM4C 到 SD 卡的时钟)
    SSI0TX (J1-8上的 PA5)连接到 DI (从 TM4C 传输数据到 SD 卡)
    SSI0RX (J2-8上的 PA4)连接到 DO (数据从 SD 卡输出到 TM4C)
    SSI0FSS (J2-9上的 PA3)连接到 CS (从 TM4C 到 SD 卡的芯片选择)

    连接电源和接地。 CD 引脚用作"芯片检测"。 您可以将 IS 连接到任何 GPIO、并对其进行编程以使用内部上拉电阻器。 插入 SD 卡后、CD 引脚将被拉低。 通过使用 SSI0、您将能够使用 DK-TM4C123G 电路板的示例、只需进行少量修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我之前提到的,非常感谢,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我的帖子已回答您的问题、请为该帖子选择"Verify answer"按钮。 谢谢你。