This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:定制板

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT, EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586489/tm4c129dncpdt-customized-board

器件型号:TM4C129DNCPDT
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XLTM4C1294NCPDT

如何开始使用适用于定制电路板的 TM4C129DNCPDT;硬件和软件;

非常感谢

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否还有 TM4C EK-tm4c1294xl LaunchPad? LaunchPad 包含 TM4C1294NCPDT 器件。 129DNCPDT 和1294NCPDT 之间的区别在于安全模块、其中一个模块有、另一个器件没有。 从软件角度来看、您可以参考 TivaWare 包中 EK-tm4c1294xl LaunchPad 的大多数可用软件示例。 对于硬件、这实际上取决于您的应用。 如果您想获得一些想法、也可以查看 Launchpad 原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、软件:
    获取非定制电路板、例如 EK-TM4C129XL。 了解如何使用名为 Code Composer Studio 的"标准免费" IDE 和 TI 的驱动程序库 TivaWare。 编译 LED 闪烁等基本项目。 这与您稍后将用于对定制板进行编程的软件类型相同。

    现在、硬件:
    从可信原理图开始。 上面 LaunchPad 的原理图很简单、可以正常工作、但仍有改进的空间。 查看更高级的开发板、或在此处发表您的疑问、或阅读数据表的所有详细信息。 然后根据您的需求设计您的原理图和电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、(两个)响应者都未能"明确 阻止"这位"早期"用户进行此类"定制电路板设计"、这是我们的首要工作!

    显然,正常/习惯文件的收集和阅读/审查(这是任何此类要求苛刻的尝试的关键要求)尚未发生。

    从"定制"开始几乎没有成功的机会。  需要建立一个基础--必须(正确地)获得经验、知识和信心。

    只有那时、并且仍然有很大的困难、才应该尝试定制 MCU 板。 (如果有人希望"合理"成功)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢蔡国荣的回复、我没有任何董事会。 我只想开始为我的研究项目设计定制板。
    LaunchPad 和我的定制板的原理图是否相同。 我是说电阻器、电源电容器、振荡器、以太网连接等? 它们是否针对每个应用进行了更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请从 CB1获取建议。 LaunchPad 价格实惠、仅需20美元、因此我建议您购买一个。 一旦您开发了软件/硬件、如果某些操作不起作用、您还可以将代码移植到 Launchpad 并查看其是否起作用。 它可帮助您在开发过程中隔离问题。 LaunchPad 可用作参考。 您有责任验证自己的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Charles -非常感谢您的支持。   我们必须问:"是否(曾经)应该将海报的"想法"确定为"不正确?"  (这不是对论坛供应商或海报的不忠诚)

    海报写道:"...需开始为我的研究项目设计定制板即可。"  他是否具备所需的技能、时间、联系、经验和"承诺"、以便尝试(如此苛刻)一项任务?  我们注意到,他"只是想",这意味着对今后如此艰巨的任务的严重赞赏不足。  如果我对海报 所需  时间和精力估计不足的巨大评估 证明是正确的- 这是否会"大大减少"海报"研究的时间和精力?  此海报是否以任何方式 符合标准 、以 衡量 "仅定制电路板设计"所要求的"时间/精力"的范围?  如果他的"研究"不是"定制 MCU 板的设计"、那么这项"附带定制 PCB 设计任务"将花费过多的时间和精力!    我们不应该-所以建议-这张海报?

    Fi/I 位于美国的一个主要城市-有20多所大学在我们的办公室25英里处-我们通常被称为"救援"此类"不恰当/乐观地估计"的任务。

    典型的研究项目将无法投入生产-因此、使用"已知良好、专业设计、成熟的电路板(如 Launchpad)"是非常有意义的。  注意-问题和问题"必然会出现"-这里没有人会对任何"定制板"有适当的知识/见解-这里的所有内容都将非常熟悉 Launchpad!   因此,海报从畜群中“将自己“宰了”,这是出于(原因不明)原因。

    一种适用于许多此类"研究项目"公司/我曾协助的解决方案是"将 Launchpad 与更简单的"定制电路板"结合使用!  这种方法可以立即开始软件开发、同时极大地"加快、简化、增强"定制板的开发(远为简单)。  然后、这些"定制板"将包含海报的"研究"所要求的特性/功能/器件(不驻留在 Launchpad 上)。  这些"定制板"可能会与 Launchpad 交换数据、以满足海报的研究要求。

    这是"亲吻"的另一个示例-利用现有的、"已知良好/有能力"的东西-同时避免/减少"困难和未知!"   仅添加真正必要的内容-但在 LPAD 上不可用。   

    这种方法可确保海报的中心任务"研究"有更多的时间、并使他免于低估未知和最复杂任务的需求的"罪恶"!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    尝试一下。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-敬请注意、(通常)面向100MHz+ MCU PCB 的设计人员拥有(多年)的先进、重点突出的设计经验。

    您选择"将繁重的工作留给专家"(即设计/组装这样一个 MCU 板)将使您(更多)能够正确地专注于您的"真正"研究。  您的(个人)设计的 MCU 板是否"有问题"-那怎么办?   再见计划!   (您可能会在这里看到"试验/试验"、这些"试验/试验"(减去关键、PCB 设计经验)的设计、例如"失败、定制 MCU 板!")

    设计/开发"添加功能 PCB"的任务应该证明要求要低得多-但必须遵循 IC 供应商提供的所有设计说明/指南。 为了节省时间并确保(非常)最佳结果、您甚至可以考虑从这些"附加功能" IC 供应商购买"评估板"。  

    掌握 PCB 设计的"艺术/科学"(支持现代高性能 IC)并不是"在公园中行走"。   更好的方法是管理几个"Pro Designed PCB"的适当"互连"、这样就可以使您摆脱庞大、要求苛刻/分散注意力的"PCB 设计、学习曲线"。  (迄今为止证明与您的研究目标不一致)

    祝您好运...