This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:具有不同 ID 的 CAN 通信

Guru**** 2443990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586992/tms470mf06607-can-communication-with-different-id

器件型号:TMS470MF06607

您好、先生、

我使用的是 TMS470MF06607 微控制器。 我正确地进行了 CAN 通信。

现在、我想以通用方式使我的 CAN。

例如:如果我分配了我的 TX ID:1表示我的 RX ID 也应该为1。 那么只有我的通信才会正常发生。

但我想使接收消息目标 ID 成为通用的。 比如、消息对象传输任何我希望接收的数据时。

我怎么能像这样做?????  

我将 ID 和位屏蔽值分配为零。 但它不起作用。我想进行任何其他更改吗????

您能不能就此问题向我推荐一些解决方案...

此致

Arun Kumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将掩码设置为0应允许该邮箱接收具有任何 ID 的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的建议。 现在它在工作。 我不需要将 id 设为零,先生???


    此致
    Arun Kumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 您无需将 ID 设为零。