This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:使用 F021闪存 API 时符合 IEC61058 (SIL)标准

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586747/rm46l852-meeting-iec61058-sil-when-using-f021-flash-apis

器件型号:RM46L852

Hercules 团队、

IEC61058 (例如 SIL-2) 需要对代码进行一些静态和动态分析。  F021闪存 API 是如何实现的?  这些是 TI 作为目标代码提供的。  TI 是否已经执行了所需的分析?  如果是、它在哪里记录了建议、如果不是、在哪里记录了建议?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在某些情况下、我们的 CSP 中包含了文档、但是、对于不购买 CSP 的客户、我必须将文档记录方式推迟到我们的软件团队。 我已将此信息转发给我们的软件团队、以供他们回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一段时间前问过类似的问题、提供的答案可能有助于:

    e2e.ti.com/.../434034